This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2010:设计支持

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74GTL2010, TXU0104, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371000/sn74gtl2010-design-support

器件型号:SN74GTL2010
主题中讨论的其他器件: TXU0104、TXU0304 LSF0108

工具与软件:

您好!

我想确认电平转换器 SN74GTL2010是否适合 在44.1kHz @ 16位采样率下工作的 I2S 位时钟电平转换

谢谢

此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²S 使用单向信号。 您应该使用单向转换器、如 TXU0104或 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们在全双工模式下使用 I2S、并且需要使用转换器进行双向转换。

    那么、我们可以使用 SN74GTL2010器件吗? 它能够 支持多大的数据速率?

    您能推荐一款可用于 I2S 应用的类似器件吗?

    我们是否也可以根据要求使用 LSF0108? 您能分享您对此的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sandra、

    您的 I2S 信号是否能够在 每个 通道之间来回通信? 还是对于多个通道、信号是双向的? (如果是、则 Clemens 推荐的设备应支持该应用。)

    否则、 LSF0108和 GTL2010共享类似的架构、因此支持类似的应用。 这两个器件支持的数据速率取决于所使用的外部上拉电阻,可以通过1/2*R*C 估算,其中 C 为总电容。 以降低负载。

     请注意、LSF0108支持8通道电平转换、而 GTL2010支持10通道。  

    此致、

    插孔