This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G08:输入端口可承受多大的负电压?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370743/sn74aup2g08-how-much-negative-voltage-can-the-input-port-withstand

器件型号:SN74AUP2G08

工具与软件:

我正在使用与门芯片 SN74AUP2G08DCUR。 由于电路设计问题、输入端口的负电压超过-1V。

SN74AUP2G08数据表显示了输入钳位电流参数(VI <0、IIK -50mA 最大值)。

因此我的结论是:SN74AUP2G08输入端口具有一个钳位二极管、且输入端口可承受超过-0.5V 的负电压。 例如、在下图中-5V 的负电压、考虑到钳位二极管的压降、钳位二极管电流不会超过50mA、此时与门仍正常工作、并将与门输入判定为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值的脚注(2)允许这样做、因此器件不会损坏。

    请注意、如果超出建议的工作条件、将无法再保证正常工作。