This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS138:74LS138 G1使能引脚-是否建议下拉?

Guru**** 1658350 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370517/sn74ls138-74ls138-g1-enable-pin---pulldown-recommendation

器件型号:SN74LS138

工具与软件:

我们有一个由5V 电源供电的 SN74LS138器件、在 G1 (PIN6)和 A/B/C (引脚1、2、3)输入上单独连接了10K 下拉电阻器。 当我测量 G1输入时、没有任何信号驱动它、它测量到1.05伏(高于指定的0.8伏 VIL 规格)。  为了确保在未驱动 G1输入(例如上电/下电)的情况下禁用器件输出、G1输入上的建议下拉电阻值是多少?

此外、SN74LS138数据表的建议工作条件规定了最小2V 的 VIH 电压、但没有最大值。  输入电压的绝对最大值为7伏。  当 VCC = 5V 时、这些输入的建议工作最大 VIH 是否为5V (电源轨)?

谢谢你,Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    对于下拉电阻、我会使用1k-5k 之间的任何值。

    看起来没有正向钳位二极管、但从数据表中没有给出其他信息、我想说这些器件的最大建议输入电压高达 VCC。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的输入电流可达0.4 mA。 因此、要保持在0.8V 以下、下拉电阻必须小于2 kΩ。