This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00W-SN74LVC2G00W:EP VOL

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370553/sn74lvc2g00w-ep-vol

器件型号:SN74LVC2G00W-SN74LVC2G00W - EP

工具与软件:

 您好!

`如果我们希望下方逆变器和 PCA 9518的输出电流均为1uA、那么在这些情况下 VOL 将是什么?

谢谢!
卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压应该接近0V。 请查看100uA 测试电流的第一个测试条件。