This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:CD4541的电流消耗

Guru**** 2928190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371657/cd4541b-current-consumption-of-cd4541

器件型号:CD4541B

工具与软件:

您好!

我在单次转换模式下使用 CD4541、禁用自动复位、复位后 Q 为高电平、VDD 为3.3V。 下面是电路图。  

IC 的电流消耗为260uA、其中数据表指出静态电流最大应为5uA。 电流消耗高的原因可能是什么?