This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:EP

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369658/ucc2800-ep-ucc2800-ep

器件型号:EP

工具与软件:

您好!

我想 通过使用输入电源电压(18-80V)和逻辑将 COMP 引脚电压下拉至接地来关闭 IC UC2800-BJT 的输出 EP 电压、而不是使用任何运算放大器电路、因为它需要单独的电源。 有任何人从事过类似的应用。

此致、

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制信号有哪些特征、即所需电平转换器的源电压和目标电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚下拉电流最大1mA。 您可以选择一个 BJT OK 与此集电极电流额定值一起使用、将 BJT C 连接到 COMP、将 E 连接到 GND、并将其 B 连接到您的控制电路。