This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL16R4-30M:PAL 功耗与频率之间的关系

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIBPAL16R4-30M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371166/tibpal16r4-30m-pal-power-dissipation-vs-frequency

器件型号:TIBPAL16R4-30M

工具与软件:

我正在研究一种过时的部件更换、而 TIBPAL16R4-15MJB 是我们正在考虑使用的替代部件。

但是、与我们过时的器件特性相比、该器件在数据表中报告的功率损耗更高。  这是由于较新的器件可以运行的频率更高、还是为直流值(I/O 无变化)?  是否有任何关于 Pdis 与频率的信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    这些器件(实际上)都已过时。 我们的团队中没有人会留下任何熟悉他们的人。 我对他们的设计(或您要更换的任何器件)的了解不足以解释为什么功耗可能更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 TIBPAL16R4-30M 器件可用于测量 Icc 与频率的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对所有这些器件都有库存。 我不确定是否有样片可用性、如果是您要求的、我不得不向营销团队询问是否支持样片订单。

    您是否能够分享更多有关您的应用的详细信息? 我们有新系列的可编程逻辑器件(TPLD)、可能是您当前所用器件的适用且更现代的替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请直接通过我存档的电子邮件地址与我联系、我可以分享有关我们项目的详细信息。