This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:了解工作寿命

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371024/cd4093b-to-know-the-operating-lifetime

器件型号:CD4093B

工具与软件:

大家好、

我们希望了解此 IC 在80°C 环境下运行时的工作寿命(以小时为单位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在建议的操作条件范围内。 我们的组件应在建议的工作条件下工作10年以上。