This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162244-SP:订购 SN54LVTH162244-SP 器件型号

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH162244-SP, SN54LVTH162244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370910/sn54lvth162244-sp-ordering-part-numbers-for-sn54lvth162244-sp

器件型号:SN54LVTH162244-SP
主题中讨论的其他器件: SN54LVTH162244

工具与软件:

 SN54LVTH162244-SP 的可订购器件型号是什么

1.飞行模式?

2.工程模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    您好、Lokesh。

    我们不确定您的意思。 OPN 是 SN54LVTH162244-SP 您是否在申请工程样品?

    此致!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5962-9680901VXA 是唯一的选择;它是太空级飞行模型。

    TI 不制作明确的工程模型、但您可以使用 CFP 封装中的唯一其他器件、即军用级5962-9680901QXA (SN54LVTH162244)。