This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关 LSF 系列的问题

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371318/lsf0204-a-question-about-lsf-family

器件型号:LSF0204

工具与软件:

  例如、在本视频2:39中 我不了解视频中的参考

 "  1.8伏 数据线上  如果     移除电阻器 RB3、则       MCU 发送的任何数据都    降至  1.2  、而不是  1.8伏 "

其中1.2V 来自?VccA?

https://www.ti.com/video/series/understanding-the-lsf-family-of-bidirectional--multi-voltage-lev.html#transcript-tab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压弱钳位在 Vref_A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,但我仍然不知道当 MCU 发送高电平或低电平时 Vref_A 影响1.8V 数据线路的过程。

    在我的理解中,当 MCU 发送高电平时,FET 将打开直至 VGS,Tn<但1.8V 数据侧无上拉 RES,Vref_A 如何影响1.8V 数据线路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在"了解 LSF 系列的偏置电路"和"使用 LSF 系列的下行转换"视频中进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Echo  

    当 MCU 驱动为高电平时、VGS (VG = 1.8V、VS = 1.2V)<= VTH。 内部开关将在截止区域附近工作、因此电压被钳制在 A 侧电压。 如果使用一个外部上拉电阻器、输出侧只能被上拉至更高的1.8V。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。

    我有以下问题

    1:VG = Vbias = VccA +?(是那对的)如红线所示,1.8V = 1.2+0.6 μ V

    但我 在视频中没有看到任何关于 Vth 为0.6V 的东西。

    2:和 VS=1.2V 只是第一个 FET 的 VS 电压,是正确的?

    A3端口和 B3端口 哪一侧为源端、漏端为?

    在我的理解中、,A3端口向 B3,提供3.3V≤、直到 VGS ,Vth FET 截止,、然后我不知道 B3端口电压来自何处?其值

    3:第一个 FET 始终处于稳定状态?

    它是否会?通道3 μ A

    原谅我问这么多的问题 XD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Echo

    1. Vth 可估算约为0.6V 至0.8V。

    2.两侧可以互换。 由于 B3侧没有上拉电阻器、电压将 弱钳位在 VREFA。  

    3.是的第一个 FET 称为偏置 FET、它为每个通道的每个 FET 的栅极提供固定电压、从而实现转换。 在 "了解 LSF 系列的偏置电路"视频中进行了操作说明。