This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT541:SN74HCT541的 P11引脚输出波形异常

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372064/sn74hct541-the-p11-pin-output-waveform-of-sn74hct541-is-abnormal

器件型号:SN74HCT541

工具与软件:

您好,

在使用 SN74HCT541期间、引脚11的输出波形由于温度略高而异常。 将有问题的芯片放进烤箱、将温度设置为50度、就可以重现类似的问题。 冷却后芯片可恢复正常功能。 请帮助分析原因。

原理图如下:

图左侧是芯片加热50度后出现问题的波形、右侧是温度冷却后出现问题的正常波形;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么负载连接到它? 还请显示输入信号(引脚9)。