This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输入和输出的过压容限

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372029/sn74lvc1g123-overvoltage-tolerant-of-inputs-and-outputs

器件型号:SN74LVC1G123

工具与软件:

您好!

我对 SN74LVC1G123的数据表中所述内容有疑问。

在第14页、数据表中注明"输入和输出均可过压、从而允许它们在任何有效 VCC 下高达4.6V。"

您能告诉我"4.6"是从哪里来的吗?

由于在第4页中写入 Vi 输入电压为0到5.5V、所以可以使用任何有效的 VCC、所以我认为我们可以输入5.5V。
我的理解不正确吗?

此致、

e2e.ti.com/.../sn74lvc1g123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个复制/粘贴错误、可能源于 AVC 器件;实际的绝对最大额定值为6.5V。