This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS139:未供电时的电压输出电平

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV139A, SN74AHC139, SN74LVC139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371107/sn74hcs139-voltage-output-level-when-not-supplied

器件型号:SN74HCS139
主题中讨论的其他器件:SN74AHC139SN74LVC139A、SN74LV139A

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在使用  SN74HCS139PWR:我不在引脚16上提供 Vcc、并且通道使能信号为高电平(在本例中、引脚1上具有3.3V 电压)。 在"正常"情况下、我希望输出引脚上具有高电平电压、但由于我不提供 Vcc、我认为我应该测量大约0V 或类似的电压。

实际上、我在 Vcc 引脚和所有输出引脚上测量的电压是2.6V:这是怎么可能的? 我缺少什么?

提前感谢您。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该器件不支持高于 Vcc 的 Vin、请参阅建议运行条件表

    该器件的输入和输出中包含二极管、可导致输出端产生电压、请参阅此常见问题解答更多信息

    逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arodi:  

    感谢您的回答。  

    我真的需要仿真一个关闭状态场景:我可以将 Vcc=0并且所有输入都设为低逻辑电平吗?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电后、0V 是唯一允许的输入电压。

    可考虑 SN74AHC139、SN74LV139A 或 SN74LVC139A、它们具有可过压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答:我将尝试把 Vcc=0V、所有输入都设为0V、在项目的这个阶段、我不能替换这个组件。

    在这种情况下、我可以预期输出引脚上为0V 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时不会主动驱动输出。 但它们也具有钳位二极管、因此如果施加任何外部电压、该电压必须为0V。

    具有 Ioff 特性的器件在断电时允许输出端存在其他电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    Vcc = 0V 和低输入电压条件对于我的情况是可以的。

    我将在未来的项目中考虑 Ioff 功能。

    先河

    Br