This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:逻辑论坛

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372638/txs0104e-logic-forum

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

大家好、

我们将使用电平转换器 IC  TXS0104EYZTR、 我们面临一个问题。

如果1.8V 侧和3.3V 侧没有时钟脉冲、我们将获得 高3.3V 的时钟(非脉冲)。

我们怀疑是否需要在 SCL 和 SDA 两方面都放弃上拉?

另一个观察结果是、我们将上拉电阻器从3.3V 侧更改为1.8V 侧-正常工作


同样、我们恢复了这些更改、使其从1.8V 侧恢复为3.3V 侧、但工作正常。

此致、

N·萨蒂亚