This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:我可以使用 TXS0104E 来替代 I2C 应用中的 TXS0102吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TCA9803, TXS0102, TXS0104E, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370697/txs0104e-can-i-use-the-txs0104e-as-a-replacement-for-the-txs0102-for-i2c-applications

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102、TXB0104 、、 TCA9800、TCA9803

工具与软件:

您好!

我有关于您的电压转换器的一些问题。

根据特色电压转换器图像下方显示的信息、建议只有 TXS0102用于 I2C、而 TXS0104用于 I2S。

在这种情况下、我想询问是否允许将 TXS0104用于 I2C 应用。 此外、如果确认了 I2C 兼容性、我想知道是否存在任何与仅使用 TXS0104进行 I2C 通信相关的问题。

我还有一个关于您的电压转换器的问题。

该图并不表示 TXB0104和 TXS0102的 GPIO 功能。 我想询问是否允许将这些器件用于 GPIO。

关于 TXB010X 系列和 TXS010X 系列、我想询问最后一位的差异主要表示位数、还是表示差异的目的。

此外、在电路板上连续使用 TXS0104和 TXS0102时、信号会出现衰减、如下图所示。 我将询问可确保信号完整性的可行解决方案。

谢谢你。

网址:  转换器和电平转换器| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102和 TXS0104E 在电气层面上是相同的。 不建议将 TXS0104E 应用于 μ I²C 的唯一原因是它没有两个通道。

    2.如果所有转换器的电气特性与 GPIO 的特性相匹配,则所有转换器均可用于 GPIO 信号。

    3.最后一位数字确实显示了频道的数量。

    4. TXS 转换器是无源开关。 请注意、所有上拉电阻器都并联工作、因此产生的上拉电流可能对您的器件来说太大。 TXS 的内部上拉电阻通常足够了。 如果您想将 I²C Ω 总线段彼此隔离、请使用 TCA9800/1/2/3等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Woodin:

    我同意克莱门斯在这里的意见。 在原理图中、您可能会移除外部上拉电阻、因为它们将与 TXS 器件内的内部10k Ω 上拉电阻发生争用、并导致 VOL 更高。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如本电路中所示、将 TXS0104E 用于两条 I2C 总线是否可以接受?

    2. 如果问题1没有问题、TXS0106是否可以正常用于三条 I2C 总线?

    3. TXB 系列是否可用于 I2C 应用?

      4. 在 I2C 应用中连续使用 TXS0104E 和 TXS0102是否可以接受?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。 但请注意、TXS 已经具有内部上拉电阻器。

    2.是的。

    3.否。

    4.是的。 但是、当总线太长以至于其总电容太高时、它对您没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯拉德施

    通常、I2C 波形在低温或高温下都会降低。 I2C 波形在 TXS 系列的工作温度范围内是否稳定? 此外、内部上拉电阻器的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 能够在整个温度范围内处理2Mbps 的速率(具有足够低的容性负载)。 I²C 比这慢得多。

    如需了解电阻器容差、请参阅 [FAQ] TXS 器件内部电阻器变化/容差是多少。 但请注意、上升沿由边沿加速器处理。

    但 TXS 转换器可能还有另一个问题:总线电容太高时、边缘加速器会在电压达到 VCC 之前超时。 在这种情况下、剩余的上升沿会变慢得多、因为只有两个10 kΩ 电阻器才上拉线路。 (请参阅 TXS 型转换器的电压转换指南第4节外部上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响以及第3.4节。 利用边缘速率加速器和自动感应电平转换器的优势。) 对于高电容总线(即长迹线、电缆或连接器)、 最好不要使用 TXS 等无源开关、而是使用 TCA9803等 I²C μ A 缓冲器。