This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:SN74LVC2T45QDCURQ1输出对电池短路、我使用120R 电阻限制电流。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373077/sn74lvc2t45-q1-sn74lvc2t45qdcurq1-output-short-to-battery-i-use-a-120r-resistance-limit-current

器件型号:SN74LVC2T45-Q1

工具与软件:

您好、TI

SN74LVC2T45QDCURQ1输出对电池短路、I 使用120R 电阻限制电流。

如下所示、Vccb 为5V、B2短接至电池、会损坏 IC?(IC 内部是否具有钳位功能?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出具有钳位二极管、但严格来说、绝对最大额定值仅允许负电压。 在任何情况下、电流(16V / 120 Ω= 133 mA)都将过高。