This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:输入和输出之间的关系

Guru**** 2971350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373204/cd74hc4094-the-relationship-between-input-and-output

器件型号:CD74HC4094

工具与软件:

Helllow:

     芯片的工作原理、输入输出的关系、D0和 D1的关系、真值表中数据输出的关系。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片的工作方式与'595移位寄存器类似。

    没有名为"D0"或"D1"的引脚。