This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何估算没有为我的电压电平提供数据速率频率?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372860/faq-how-can-i-estimate-data-rate-frequency-not-given-for-my-voltage-level

主题中讨论的其他器件:TXV0108-Q1

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 固定 DIR / DIR CNTRL 电平转换器 >>电流常见问题解答

数据速率 取决于系统设计人员对各种参数(如 VOL / VOH 电平、占空比失真等 )的耐受性、通常需要在具体的应用环境中进行测试、以使您更清晰地了解信号完整性。  建议始终根据系统/负载要求与器件的 EVM 进行验证、以确定可接受的范围。

作为  较低的估算值、 指定数据表的传播延迟(tpd)可用于估算未针对相关电压电平给出的数据速率。

                                                    

例如、    对于 TXV0108-Q1 1.8V 至3.3V、上述 tpd 持续3.1ns 的值表示(1/3.1ns)= 323Mbps。因此、323Mbps 是可安全较低的估算值、因为数据表 指定的速率高达500Mbps。