This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我是否应该将自动双向电平转换器用于固定方向应用?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372852/faq-should-i-use-auto-bidirectional-level-shifters-for-fixed-directional-applications

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  自动双向电平转换器 > 固定 DIR / DIR CNTRL 电平转换器 >>电流常见问题解答

如果以下情况适用、请勿使用自动双向电平转换器。 请改用固定或方向控制 电平转换器。

  • 布线长度大于信号波长的1/8 (即(λ/8))的长布线。
  • 高集总容性负载、通常大于70 pF (除非数据表中另有说明)。
  • 输入驱动器 无法满足数据表的 直流驱动强度 要求和输入转换率要求。
  • 高速应用。

                     

有关更多信息、请参阅 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 Do’s 和 Don’ts

请参阅 [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO 和 I2C 等业界通用接口、是否有关于电压电平转换/电平转换器器件的建议、 RGMII、I2S 等? 以了解具体建议