This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774PWR 最大容性负载

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373928/sn74avc4t774-sn74avc4t774pwr-max-cap-load

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

我们想知道电平转换器的最大驱动容性负载能力。

 有人能 帮助提供最大的容性负载能力吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的测试条件为15 pF。 您可以使用高达约70 pF 的更高容性负载。 对于更高的负载、您的电路必须确保(dis)充电电流不超过50 mA 的绝对最大额定值。