This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:tri 状态规范看似不完整

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373857/sn74lvc1t45-specification-for-tri-state-appears-incomplete

器件型号:SN74LVC1T45

工具与软件:

TI 专家、

我使用此器件的应用需要通过晶体管切换 VCCA 以产生三态条件。

规范 SCES515M 指出:VCC 隔离特性旨在确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口都处于高阻抗状态。 请展开"...任一 VCC 输入接地"

这是高阻抗状态(即 VCC 断开连接)还是 GND 是否需要阻抗、例如下拉电阻器或是否有最小电流流入 VCC。 我看到在电气特性中提到了 IOZ、它似乎是三态条件下的漏电流、但没有进一步提到三态的 VCC 条件。 或者我是否错过了一些东西。

FrankCA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    规范 tri 指出:VCC 隔离功能的设计宗旨是如果任一 VCC 输入接地、则两个端口均处于高阻抗状态。 请展开"...任一 VCC 输入位于 GND"[/报价]

    数据表表示 VCCA 和/或 VCCB 是 GND 还是0V  

    [报价 userid="329395" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373857/sn74lvc1t45-specification-for-tri GND-state-isch-incomplete"]这是一种高阻抗状态(即 VCC 断开连接)还是 GND 是否需要阻抗、例如下拉电阻器或是否有最小电流流入 VCC。 我看到在电气特性中提到了 IOZ、它似乎是三态条件下的漏电流、但没有进一步提到三态的 VCC 条件。 或者我错过了什么。

    谢谢、当任一 Vcc 接地时、这是下面突出显示的高阻抗状态。

    此致、

    Michael。