This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVC2T45

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373824/sn74avc2t45-sn74avc2t45

器件型号:SN74AVC2T45

工具与软件:

您好!  

我们正在寻找支持以下规格的电平转换器

1.VCCA - 1.2V、VCCB - 1.8V、2.5V  

2.电路板寄生电容(TRACE+器件)- 50pF

3.数据速率- 80MHz  

我们已经浏览了 sn74avc2t45器件数据表、了解了该器件支持上述规格。 请澄清一下。  

谢谢你