This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DCKR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372482/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07dckr

器件型号:SN74LVC1G07

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在验证 以下 器件的开漏类型 IBIS 模型

SN74LVC1G07DCKR

 

我正在从 IBIS 解析器测试中得到警告:模型"LVC1G07_OUT_33":最大 VI 曲线无法通过 Vmeas=1.5V
假设负载 Rref=500欧姆至 Vref =0V

根据开漏模型[模型]或[模型规格]的 IBIS 质量规格、Vref 必须高于 Vmeas、通常设置为[Pullup Reference]电压。

但在给定模型的 IBIS 模型文件中、Vref 为0  

您能解释一下这款车型背后的原因吗?或者这款车型的任何质量报告都在那里吗?

此致、

Shweta 的问题