This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32-JC EP:Theta-jc

Guru**** 2650825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364715/sn74lvc2g32-ep-theta-jc

器件型号:SN74LVC2G32-SN74LVC2G32-G32 EP

团队成员、您好!

我正在寻找 SN74LVC2G32-SN74LVC2G32MDCUREP (EP)的热阻信息。 您不能在数据表中与我们分享器件的热性能数据或 theta-jc 信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我明天会为您检查这些数据。 这可能是我必须要求的数据、这将需要至少两周的时间才能完成(通常只有两周、但最近需要更长的时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    由于美国假期,我们的团队将在明天为您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我必须要求提供这些数据、而且我应该在不到两周的时间内得到这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    谢谢您的回答。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、数据尚未进入。 应该是下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    谢谢你。 正在等待结果。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    值如下:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 201.5.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 91.9.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 122.6.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 31.8.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 122.1.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用