This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:最小 Vcc 电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374479/cd4504b-minimum-vcc-voltage

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:CD4010BTXH0137D

工具与软件:

尊敬的论坛:

通过查看元件数据表、我不清楚我是否能够为 VCC 电源轨提供3.3V 电压。 实际上、在数据表的"建议运行条件"一章中、我读出最小电压为5V (我猜对于 Vcc、因为 VDD 列具有"-")、但在看图11时、我似乎可以为 VCC 和 VDD 使用接近3V 的电压。 在本例中、VDD 将为12V。 您是否可以确认我可以安全地使用3V3?  

感谢您的支持。

此致、

马西莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    是的、您可以、类似于图11。

    谢谢、您也可以看到 CD4010B 或 TXH0137D。

    此致、

    Michael。