This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:规格检查

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T32, SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364903/sn74lv1t08-spec-check

器件型号:SN74LV1T08
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T32

你(们)好  

SN74LV1T08DCKR 是与门(在数据表的相关产品中)

但 P.10中的功能块是或门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是数据表中的一个错误;第8.2节和第8.4节均针对或门。

    同样、SN74LV1T32数据表在9.2和9.4节描述了与门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是否有相关的更新规格? (SN74LV1T08)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已提交请求单来修复这些问题、但我们还有许多数据表要更新和发布、因此可能需要一些时间才能对它们进行更新。

    此致、

    Owen