This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:此器件是否在引脚3和4上有内部上拉电阻

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374328/sn74avc1t45-does-this-part-have-internal-pull-high-at-pin-3-and-4

器件型号:SN74AVC1T45

工具与软件:

嗨、团队:

SN74AVC1T45此器件是否在引脚3和4处有内部上拉高电平?

在这篇 E2E 帖子中、AE 表示  SN74AXC1T45是一个没有内部上拉电阻的解决方案

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338938/sn74avc1t45-questions-of-sn74avc1t45?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AVC1T45#

但我不确定  SN74AVC1T45是否集成了上拉。

数据表中未对其进行说明

谢谢

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVC 没有内部下拉电阻;这些下拉电阻在 AXC 器件中是新推出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    拉高电平呢?

    该部件是否有内部上拉电阻 高?

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    否、两个器件都没有内部上拉电阻器。 您尝试解决的问题是什么?

    此致、

    Michael。