This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:它可以用5V 接口运行吗?

Guru**** 2792505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14, SN74LVC14A, SN74LVC3G14, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372167/sn74lvc14a-can-it-be-operated-with-a-5v-interface

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G14SN74LVC1G14、SN74AC14

工具与软件:

嗨、团队:

根据 SN74LVC14APWR 数据表、建议的工作电压范围为2V 至3.6V、这表明该器件适合在3.3V 电平下使用。  查看电气规格表、我们发现它的额定电压高达3.6V、因此我认为它适合用于高达3.3V/O 的电压

另一方面、最大额定值为6.5V、输出电压为 Vcc+0.5V、因此该器件似乎也可以使用5V 接口工作。 如果电源电压为5V、我可以参考3.6V 规格吗? 或者、是否可以在5V 的电源电压下工作、但不能保证?

SN74LVC1G14DRLR 是一种逻辑相同的单门类型、建议的电压范围为1.65V 至5.5V、明确规定可以在5VI/O 处使用 您能否说明  SN74LVC14APWR 和 SN74LVC1G14DRLR  (单门类型)之间的区别?

 感谢你的帮助

此致、

Taito Takemura

SN74LVC14A 数据表(绝对最大值和建议条件)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这样做、因此器件不会损坏。
    建议的运行条件不允许出现这种情况、因此无法保证正常运行。

    我怀疑唯一的问题是同时切换很多5V 输出。 但是、这也不能保证。

    仅需使用2×SN74LVC3G14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供的信息。

     

    - SN74LVC1G14 单通道1.65V-5.5V

    - SN74LVC3G14 3通道 1.65V-5.5V

    - SN74LVC1G14 6通道 2V-3.6V

    您能否解释一下为什么如上所示、为每个通道的 SN74LVC 逆变器的电压范围不同? 未来是否会发布兼容1.6V-5.5V 的6通道产品?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC14A 实际上支持1.65V

    正如我所说的、我怀疑同时切换六个5V 输出会引入过多的噪声。 (SN74AC14确实支持5V 电压。如果您没有出色的去耦能力、已知交流器件在这些情况下会有噪声。)