This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我如何实现高达30V 的电平转换?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374050/faq-how-can-i-level-shift-up-to-30-v

主题中讨论的其他器件:TXH0137D

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  固定 DIR / DIR CNTRL 电平转换器 >>电流常见问题解答

现有的电平转换器通常支持高达18V 的电压。对于高达30V 的电压、请参阅下面重点介绍的 TXH0137D 系列。

                     

有关详细信息、请参阅 利用 TXH 进行高电压电平转换