This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]施密特触发器件需要什么 VIH/VIL?

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374049/faq-what-is-the-vih-vil-required-for-a-schmitt-trigger-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 固定 DIR / DIR CNTRL 电平转换器 >>电流常见问题解答

考虑电气特性表中最坏情况下的值;VIH+VIL (max) 和 VT−(min) 分别是 VT 和 VIL 的重要影响因素。 请参阅 了解施密特触发。

不过、 应用到电平转换器中的 VOL / VOH 值 很可能 与最坏情况下的实际值不同。 它们针对特定的输出电流而定、当连接到高阻抗 CMOS 输入时、实际输出电流将小得多。 因此、进入电平转换器的实际输出电压将接近 GND 或 VCC。  

请注意、CMOS 输出可以建模为电阻器;请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)