This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TXB0304振荡、但 TXB0104工作正常、为什么?

Guru**** 2945450 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374041/faq-txb0304-oscillates-but-txb0104-works-why

主题中讨论的其他器件:TXB0304、 TXB0104

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  自动双向电平转换器  >>电流常见问题解答

最常见的原因是阻抗不匹配。  

TXB0304指定了比 TXB0104更强的输出阻抗、如下所示:

这意味着 TXB0104的输出阻抗匹配得 更接近 典型的50欧姆传输线。

使用 TXB0304时、 建议进行适当的阻抗匹配。  

请参阅 [常见问题解答] 我可以 估算 电平转换器输出的适当阻尼电阻值吗?

请参阅 [常见问题解答]如何缓解 TXB/TXS 振荡?