This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何缓解 TXB/TXS 振荡问题?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374036/faq-how-can-i-mitigate-txb-txs-oscillation-concerns

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  自动双向电平转换器  >>电流常见问题解答

为了缓解具有边沿速率加速器/单稳态的器件(如 TXB/TXS 器件)的振荡问题、请考虑以下因素:

  • 足够短的布线、以便在10ns 至30ns 的单稳态持续时间内实现往返延迟反射。 请参阅数据表。
  • 任何附加 RC 元件的容差、与数据表建议值相似
  • 系统将根据输入转换速率利用足够快的输入边沿  
  • 小于70 pF 集总容性负载。 这包括长布线长度和连接器产生的额外寄生电容。  
  • 通过输出端的串联阻尼电阻最大限度地减少反射。 请参阅 [常见问题解答] 我可以 估算 电平转换器输出的适当阻尼电阻值吗?

有关更多信息、请参阅 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 Do’s 和 Don’ts