请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374690/sn74ahct541-sn74ahct541pw
器件型号:SN74AHCT541工具与软件:
团队成员、您好!
我使用的 IBIS 模型
SN74AHCT541PW |
由于该器件与 TTL 兼容、IBIS 质量规范规定 对于 IBIS 模型中的给定器件、适用于 TTL 器件的 Temp (最小值)小于 Temp (最大值)
根据 IBIS 规范 、 [TemperatureRange]的"Min"列 将 包含 双极 模型 (TTL 和 ECL)的最低值 和 的最高值
CMOS 模型。 在该模型中则相反
您能否说明正确 IBIS 模型的版本?