This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374282/txb0102-txb

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102

工具与软件:

在 TXB0102的数据表中、为什么 VCCA<=VCCB? TXB 的架构是 对称的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCB 和 VCCA 之间有一个保护二极管;请参阅 《TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 VCCB 和 VCCA 之间需要一个内部保护二极管? 您能帮助介绍保护二极管的细节吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel、

    VCCA/VCCB 之间的内部二极管可最大限度地减少正常运行期间从 VCCB->VCCA 侧的泄漏。 此要求是否有问题? 如果是这样、您可能会看到 TXU0102等固定方向转换器没有这种偏置要求。  


    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在只了解 TXB 架构、对 VCCA<=VCCB 有一些问题、架构图中未描述二极管。

    从 VCCB 到 VCCA 的泄漏路径是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rachel、

    在使用 VCCA<= VCCB 的器件时无需担心、因为器件支持该器件。 正是在 VCCA > VCCB 成为问题的条件下、内部保护二极管变为正向偏置、突出显示类似于上文引用的应用手册 Clemens'。  

    为了简化示意图/顶层图、架构中没有显示该二极管。  

    谢谢!

    插孔