This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:不同的电压 VCCB0和 VCCB1

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374504/txs02612-different-voltage-vccb0-and-vccb1

器件型号:TXS02612

工具与软件:

大家好!

是否可以使用 TXS02612芯片将 B0 (SEL=0情况)上的信号从1.8V 转换至1.8V、以及 B1 (SEL=1情况)上的信号从1.8V 转换至3.3V? 这是我使用 VCCA=1.8V、VCCB0=1.8V 和 VCCB1=3.3V 的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano、

    这受支持。 VCCA、VCCB0和 VCCB1都是独立的电源轨、每个电源轨支持1.1V 至3.6V 的电压范围。 请务必记住、根据需要与 B0或 B1端口通信、需要切换 SEL。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你