This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595-Q1:OE 的绝对最大额定值

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595-Q1, SN74LV595A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374385/sn74hcs595-q1-absolute-maximum-ratings-of-oe

器件型号:SN74HCS595-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV595A-Q1、SN74AHC595-Q1

工具与软件:

您好!

当 VCC 为0V 时、OE 引脚的额定电压是多少?

由于 OE 为低电平有效、我计划将其上拉至5V、10kΩ 位于 IC 之外。

 当 VCC 为0V 时、如果满足 IIK 的绝对最大额定值、是否正常

   5V /  10kΩ= 0.5mA < 20mA

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5 mA 的电流可能会用于为去耦电容器充电和为器件供电。

    您不能上拉至 VCC?

    有些器件没有钳位二极管、例如 SN74AHC595-Q1、SN74LV595A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想知道 OE 引脚的额定电压(或额定电流)、尤其是当 VCC 为0V 时。

    我正在考虑以下用法:

    ・OE 引脚始终 通过10kΩ 上拉至5V。

    ・为了降低电流消耗、VCC 引脚 被控制为直接输入5V 或不输入5V 电压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚不会损坏、但 Clemens 可以通过 OE 引脚上的上拉电阻为器件加电、即使 VCC 为0V 也是如此。 因此、我们仍然建议使用上拉电阻将 OE 引脚直接连接到 VCC。