This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT74:与器件制造有关的问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374541/cd74act74-question-about-part-fabrication

器件型号:CD74ACT74

工具与软件:

大家好

这个问题是关于 PCN 20240529005.1的

组件 CD74ACT74M96受到此 PCN 的影响。

设备的制造正在 移至另一个地点、或者该地点被添加为该设备的其他制造地点?

FMX 代表什么?

电流制造的键合线?

用于未来制造的键合线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该计划将完全转移到300mm 芯片、但两个晶圆厂可能会在短时间内并行工作。

    "组装地点信息"表的第一列应显示"FMX"而非"TI Mexico"。