This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373641/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

R1和 R2的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有预期功能。 这些电阻器为键合线、迹线和传输晶体管的电阻建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 比初始系列的 TXS 多两个单稳态器件、其用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有低侧单稳态、则下降沿(从 A 到 B、或从 B 到 A)仅通过这些 R1/R2电阻器拉低。 使用低侧单稳态、下降沿更快。 (R1/R2不是很大、因此差异不是很大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rachel、

     下降沿单稳态架构是 TXS0108E 特有的、可实现更高的数据速率。 使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南的第2.2节对其进行了进一步介绍

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我的问题是、如果没有 R1/R2、并且下降沿直接通过 Npass 下拉、其效果与使用两个单稳态来加速下降沿相同? 那么、使用 TXS0108E 系列?的原因是什么

    此致、

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 R1/R2没有预期的功能、因此如果移除  R1/R2、并且没有两个低侧单稳态、TXS0108E 和 TX 初始系列中下降沿的加速效果是相同的。 我怀疑 TXS0108E 的用途是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1/R2不是电阻器。 它们描述了其他元件(键合线、布线、MOSFET 通道)的电阻。 无法将其删除。 (其他 TXS 器件也具有它们。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rachel、

    在逻辑低电平状态期间、Npass 导通、这本质上是将输入连接到输出。 下降一次性电路有助于绕过内部40kOhm 上拉电阻器、在逻辑低电平状态期间为输出提供额外的边沿。  

    此致、

    插孔