This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138:PWT (在 Digikey 上已停产)和 PWR 型号之间有何差异?

Guru**** 1655790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375730/sn74hc138-what-is-the-difference-between-the-pwt-obsoleted-on-digikey-and-the-pwr-variants

器件型号:SN74HC138

工具与软件:

SN74HC138PWT (在 Digikey 上已停产)和 SN74HC138PWR 型号之间有何区别? 它们似乎完全相同、但我想确认它们之间所做的任何更改。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudh:  

    SN74HC138PWT 和 SN74HC138PWR 之间没有区别。 SN74HC138PWR 是大卷带型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hannah、听起来不错!