This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:输出通道间偏斜和占空比变化

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375533/txv0106-q1-output-channel-to-channel-skew-and-duty-cycle-variation

器件型号:TXV0106-Q1

工具与软件:

您好团队:

我对  数据表中描述的输出通道间偏斜和占空比变化有一些问题:

1.这两个参数是如何测量的、用以获得数据表中提供的值的方法是什么?

2.在计算 RGMII 的时序裕度时、这两个参数是否应该加在一起?

3.是否有任何参考文档来计算使用电平转换芯片的时序裕量。  

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.向电平转换器的所有通道同时施加相同的输入信号。  独立测量每个通道从输入到输出的传播延迟。 这可以使用示波器、逻辑分析仪或其他适当的测试设备来完成。 计算所有通道中最长传播延迟与最短传播延迟之间的差值。 该差异是通道间偏斜。
    例如、如果通道1的传播延迟为5ns、通道2的传播延迟为6ns、通道3的传播延迟为7ns、则通道间偏斜为7ns - 5ns = 2ns。

    2. RGMII 规范是每个参数的独立标准,没有添加。  

    3.时序规格是针对芯片进行测量和验证的,而不是计算。 您是否需要了解相关的目标规格、以便了解器件是否可以满足要求? 您还可以看到包含参考文档的产品文件夹 、网址为 https://www.ti.com/product/TXV0106-Q1#tech-docs。 

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道间偏斜用于测量不同通道之间的传播延迟差异。
    占空比变化测量  同一通道上上升沿和下降沿之间的传播延迟差异。

    添加它们是没有意义的。
     通道间偏斜 是一种误差、可缩短建立时间和保持时间。
     占空比失真是一种误差、可以使时钟的占空比从50%增加/减少。