This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4015B:SEU 抗扰度移位寄存器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4015B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375150/cd4015b-seu-immune-shift-register

器件型号:CD4015B

工具与软件:

您好!

我正在为太空任务寻找 SEU 免疫移位寄存器。 您是否知道 CD4015B 是否可能对单个辐射事件产生致命的反应? 在我的搜索中、我找到了一份 ESA 文档、其中列出了4000B 系列逻辑芯片对 SEU 的抗扰性。 然而,他们提到它是 ST Microelectronics 的4000B 系列。 他们不再销售我感兴趣的系列器件、但  CD4015B 具有相同的基本产品型号(4015B)。 这是否意味着这些器件非常相似/ SEU 抗扰度可能也适用于此器件? 或者、两个在发动机罩下或多或少是不相关的?

我还查看了 TI 的航天级器件并找到了一些防辐射移位寄存器、但库存中没有。 如果您有其他建议、那也非常好!

我非常感谢您能提供的任何帮助。

谢谢!

-丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件非常旧、因此 SEU 抗扰度可能仅来自大型结构。 当对器件进行现代化改造时、这可能会发生变化。

    您或许能够使用 触发器构建移位寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应! 使用触发器进行设计是一个好主意。

    对于 CD4000器件、对于大型结构为何会产生 SEU 抗扰度、您是否有任何直觉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字单粒子效应的缩放趋势:SEU 和 SET 参数的调查以及晶体管性能的比较(https://ieeexplore.ieee.org/document/9293266):)

    […μ V] 结果表明、所有检查的参数(如 SEU 关键电荷)都会随器件特征尺寸而减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我不知道这一点。 我想这将给我足够的继续!