This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S38:低温环境中使用时会出现缺陷

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375939/sn74s38-defects-when-used-in-a-low-temperature-environment

器件型号:SN74S38

工具与软件:

大家好!

我想知道在低温环境中使用 SN74S38NSR 时可能存在的缺陷。

根据数据表、运行温度范围为0°C 至70°C。

如果产品在-20°C 的工作温度范围之外使用、可能会出现什么问题?

我知道工作温度可能会因 IC 引线/焊球的材料不同而有所不同。

产品在低温下使用时是否无法正常工作?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超出建议的工作条件时、将无法再保证电气特性、器件可能完全无法工作。
    如果超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。