This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT240:逻辑论坛

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375481/sn74hct240-logic-forum

主题中讨论的其他器件:SN74HCT240

工具与软件:

大家好、团队  

我正在使用该模型接地和电源钳位表中的 SN74HCT240 IBIS 模型、根据 IBIS 规范、电源钳位表未在限制范围内提供  

电源钳位应至少 从-VCC 扩展 VCC 到0 (使用片上终端时、建议从-VCC 扩展到2Vcc)
接地钳位数据必须涵盖-VCC VCC 至 VCC (使用芯片上终端时、 建议从-VCC 扩展到 VCC)

但是、这为  SN74HCT240提供了 高达-2至5V 的 IBIS 模型、这是不正确的。

上拉下拉表也有 不正确的范围

请将更新的型号发送给我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    请让我们的团队对此进行调查并与您联系。