This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:SN74AHCT08PW

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375333/sn74ahct08-sn74ahct08pw

器件型号:SN74AHCT08

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用  SN74AHCT08PW 的 IBIS 模型

由于该器件与 TTL 兼容、IBIS 质量规范规定 对于 IBIS 模型中的给定器件、适用于 TTL 器件的 Temp (最小值)小于 Temp (最大值)  

根据 IBIS 规范 、   [TemperatureRange]的"Min"列 将 包含     双极 模型 (TTL 和 ECL)的最低值 和    的最高值
CMOS 模型。 在该模型中则相反

您能否说明正确 IBIS 模型的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    请让我们的团队对此进行调查并与您联系。