This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:IOL 确认

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376912/sn74lxc2t45-iol-confirm

器件型号:SN74LXC2T45

工具与软件:

你(们)好

SN74LXC2T45电平位移 IC、数据表中写道 Vcco 3V IO Max 24mA。 这是否意味着 A1&A2的驱动电流可以达到最大24mA、或者两者加在一起达到最大24mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    24 mA 为单通道。 将两个输入绑定在一起将产生2倍 驱动、即48 mA、谢谢。

    此致、

    Michael。