This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT244:与 CLVCH16T245MDGVREP 器件的逻辑兼容性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376344/sn54abt244-logic-compatibility-with-clvch16t245mdgvrep-device

器件型号:SN54ABT244

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们拥有军用型号5962-9214701M2A (54ABT244) 5V CMOS 缓冲器、可驱动5V 电平转换器 CLVCH16T245MDGVREP。  如果我正确地解释了 5962-9214701M2A 器件的数据表、结果显示 VOH (min)为3.0V、但进一步观察测试条件、它假设输出端的负载相当大、为50 pF 和500欧姆、这很可能是将 其拖动到3.0V

 

CLVCH16T245MDGVREP 具有3.5V/1.35V 的标准5V-CMOS VIH/ViL

根据完全关闭的数据表规格、 5962-9214701M2A 可能无法在3V VOH (min)下充分驱动5V CMOS 输入达到其阈值?  是否有可更新至数据表的测试数据显示这些缓冲器可以超过 VOH > 3.5V?  

提前感谢、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABT I/O 旨在与 TTL 兼容、而 TTL 使用远低于5V 的高电平电压

         
    (来源: ABT 特性信息)

    要驱动具有 ABT 输出的 CMOS 输入、您需要一个上拉电阻器。