This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:具有 SN54SLC8T245-SEP 的12.5 MHz SPI

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SLC8T245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376183/sn54slc8t245-sep-12-5-mhz-spi-with-sn54slc8t245-sep

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

工具与软件:

大家好、团队成员:

SN54SLC8T245-SEP 是否适用于具有12.5MHz 时钟的 SPI?

是否有与此应用相关的应用手册? 是否需要上拉/下拉电阻器?

谢谢。
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    是的、此器件是合适的、这是因为它支持更高的数据速率。

    遗憾的是、没有专门针对 SPI/器件的应用手册。 但是、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/scea065b/scea065b.pdf?ts SPI=1718722747574&ref_url=https%253A%252F%spi 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74AXC8T245 应用手册。 此外、无需上拉/下拉。 如果使用、 < 30K 欧姆的阻抗很好、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    补充 Michael 所说的内容、如果 VCCA/VCCB 电源约为1.8V 至3.3V、这应该没问题。 在电压较低时、传播延迟会增加。 该器件的额定速率高达380Mbps、因此12.5MHz 应正常。

    对于 SPI 配置、您需要将 DIR1拉高、将 DIR2拉低。 如有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!  
    感谢快速响应、电压为1.8V VCCA、1.2V VCCB SPI 可与高达12.5 MHz 的6.25 MHz 一起工作、因此如果它会产生差异、我可以将其配置为6.25MHz。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!
    道德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    谢谢、这两种数据速率对器件都适用。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!