This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:HCS 系列具有低功耗

Guru**** 2782665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376255/sn74hcs08-q1-low-power-consumption-for-hcs-family

器件型号:SN74HCS08-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

如 HCS 系列的数据集所示、低功耗、噪声抑制和支持者慢速输入是该系列的特征。

我可以理解后两者、但我与第一个相混淆了-低功耗。 当我将 HCS 系列与 HC 系列进行比较时、我发现 ICC 和 CPD 有很大差异、而后者是电流消耗的重要参数。

 即使输入信号是高速低噪声信号、HCS 的电流消耗是否也低于 HC?

 与 HCS 数据集第1页图中的 HCS 相比、您将采用哪种逻辑? 如果您比较了特定的逻辑系列、我想知道它。

 谢谢!

 Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值是从 HC 复制的、但实际值会更低。 无论如何、与旧的 HC 相比、HCS 的功率耗散电容和 ΔICC μ F 也要低得多。

    (在改用300mm 裸片时、HC 器件也将使用相同的改进设计进行更新。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、HCS 具有低功耗的原因不是基于施密特触发器、而是基于最新的工艺技术、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。