This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08:SN74AHCT08

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376964/sn74ahct08-sn74ahct08

器件型号:SN74AHCT08
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08

工具与软件:

您好、我使用这个四路与门、如下所示。  在该应用中、由于我使用负逻辑、VCC 引脚接地、GND 引脚连接到-3.45V。  我的问题是、如何端接该部件未使用的逻辑门的输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。 未使用的输入必须具有有效电压、可以是高电平、也可以是低电平。

    请 Δv、AHCT 器件不允许3.45V 的电源电压。并且引脚4上的低通滤波器违反了 Δt μ μ s 限制。 最好使用 SN74HCS08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你可以把不用的输入连接到 GND 或者-3.45V 的引脚上、并且把输出悬空。