This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G07:施加到输出引脚的最大电压

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376362/sn74auc2g07-maximum-voltage-applied-to-output-pin

器件型号:SN74AUC2G07

工具与软件:

您好!

在 SN74AUC2G07的数据表中、绝对最大输出电压有两项规格:

我想使用1.8V 电源、并将输出上拉至3.3V。 根据第一个规格、似乎可以。 但是、这将违反第二项规格。 第二种规格是针对输出何时驱动为低电平、而第一种规格是针对输出何时为高阻抗? 我可以安全地将输出拉至3.3V 吗?

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开漏输出为"高电平"时、它实际上是关闭的、因此第一个规格适用。 (并且建议运行条件相符。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 开漏输出从高电平切换到低电平时是否存在任何问题? 在一个短暂的时刻、 当电压从3.3V 下拉至0V 时、电压大于 VCC + 0.5V。

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅脚注(2);上拉电阻器将电流限制在安全值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!